结果:找到"晶振 晶体谐振器 振荡器 振荡电路",相关内容1000条
  • 差分晶振怎么测量
  • 其实对于差分晶振怎么测量方式有很多种,主要还是要看自己选择什么样的方式了,因为选择不同的测量方式步骤和操作方式是不同的。关于差分晶振怎么测量的方式,小扬给大家详细的分享一些吧!差分晶振测量技巧技巧一:传统测量方式传统的测量方式就是使用替代法或示波器测量。如何用万用表测量晶振是否开始振动呢?可以用万用表测量晶体振荡器两个管脚的电压是否是芯片工作电压的一半,比如工作电压为5V,那么就是2.5V左右另外,如果用镊子接触晶体的另一只脚,这个电压会有明显的变化,证明它已经开始振动,说明是好的差分晶振。技巧二:技术测量方式一般企业的技术员在测量查粉晶振的时候都会使用一块用R10k万用表测量晶体振荡器两端...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源,,,石英, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-24 11:47:00
  • 抗振动可兼容多电压的有源晶振YSO110TR应用领域-主机设备
  • 在如今的主机设备中,精确的时钟引导和稳定的性能是至关重要的。有源晶振YSO110TR以其宽电压范围、高稳定性和可靠性等特点成为众多主机设备的首选。YSO110TR拥有12.288MHz的有源晶振,总频差仅为±30PPM,具备高度精确的频率稳定性和低抖动特性。在-40~+80℃的广泛工作温度范围内,它能提供可靠的参考时钟,确保主机设备的稳定运行。该晶振采用紧凑型小尺寸封装,3225的尺寸使其在主机电路板上占用空间较小,满足现代主机设备对紧凑布局的需求。即使尺寸小巧,YSO110TR仍能提供出色的性能表现。YSO110TR具有广泛的工作温度范围,从极寒的-40℃一直到酷热的85℃。不论主机设备运...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源,,,石英, 发帖人:YXC扬兴晶振1 发帖时间:2023-11-23 17:13:00
  • 高精度电子定位器精准定位从细微之处了解YSO110TR在电子跟踪定位器体现出的优势
  • 在电子跟踪定位器应用领域中,时钟稳定性和精准定位是关键因素。为满足这些需求,有源晶振成为了一个重要的组件。而在宽电压范围内,YSO110TR型号的有源晶振凭借其出色的性能和稳定性备受青睐。YSO110TR有源晶振以其卓越的频率稳定度脱颖而出。它有高达±30PPM(-40℃至+80℃)的总频差,确保精准的时钟参考,为电子跟踪定位器提供稳定而准确的定位性能。不论是户外环境的极端温度还是室内环境的温度变化,YSO110TR都能以高精度工作。其次,YSO110TR还具有低启动时间的优势,仅需3ms即可启动。这对于电子跟踪定位器在开机或从低功耗模式恢复时具有重要意义,可以快速恢复到正常工作状态,提供及...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源,,,石英, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-21 18:05:00
  • 为什么晶振下方不能走信号线?
  • 晶振下方不能走信号线的主要原因是为了防止信号的干扰和保证晶振的稳定性。晶振是一种基于晶体振荡的元件,它的性能对于整个系统的稳定性和时序非常关键。以下是一些防止在晶振下方走信号线的主要原因:电磁干扰(EMI):晶振产生的振荡信号很弱,容易受到外部电磁干扰的影响。如果在晶振下方走信号线,信号线可能会作为天线,引入额外的电磁噪声,影响晶振的性能。信号完整性:晶振信号是一个非常精确的时钟信号,对于整个系统的时序要求非常高。如果在晶振下方走信号线,可能会导致信号的失真、时钟抖动等问题,从而影响系统的稳定性和性能。互电容和互感:在信号线之间存在互电容和互感,如果在晶振下方走信号线,可能会引入不同信号线之...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源,,,石英, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-17 18:44:00
  • 晶体振荡器的老化受哪些条件影响?
  • 晶体振荡器的老化是由两个主要影响引起的:1.质量转移由于器件封装过程中的任何类型的污染,从晶体中增加或去除质量,导致晶体频率的改变。所以在生产过程中,环境保持清洁,不会发生老化效应。例如,用于安装石英毛坯的导电环氧树脂会产生“放气”,这会在密封晶体封装内的惰性气氛中产生氧化材料,因此必须很好地控制该生产过程。2.应力石英晶体也会因应力而改变频率。这种应力可能由各种来源引起,如封装和安装、环氧树脂连接、金属膜和石英。由于不同的膨胀系数,加热和冷却也会产生应力。石英中的应力可能来自棒的生长过程或切割、研磨和抛光成晶片的加工过程。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-10-30 15:53:00
  • 晶振能否互通,需要什么条件呢?
  • 标称频率相同的晶振,负载电容不一定相同。因为石英晶体振荡器有两个谐振频率,一个是串联揩振晶振的低负载电容晶振;另一个为并联揩振晶振的高负载电容晶振。晶振互换需要什么条件呢?在标称频率相同的晶振互换时还必须要求负载电容一致,不能冒然互换,否则会造成电器工作不正常。通常在更换晶振时都要用相同型号的产品,相同体积、参数的产品。石英晶振的很多型号晶振可以相互替换。贴片晶振其性能价格与引脚镀层、标称频率等有关。代换精度高的晶振的频率要与原晶振一致,甚至连后缀字母都要一模一样,以免使电路工作缭乱。1、频率点是相同;电路对晶振的要求是非常严格的;这些电路不但要求新晶振的频率要和原晶振一致,甚至连后缀字母都...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 无源 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-07-19 15:08:00
  • 存放晶振时需要注意哪些呢?快来看看吧!
  •   石英晶振向电脑显卡、网口、电脑主板等其他零配件各部分的标准頻率,他就像个尺标,其输出功率不稳定会导致有关机器设备输出功率也不稳定。必须留意一下晶振的存放标准,以防出现意外。  晶振是历经高精密激光切割并镶上电级焊上导线制成的一种頻率元器件,随着生产制造加工工艺持续提升,现如今石英晶振的頻率误差、温度可靠性、脆化率、密闭性等关键性能指标越来越好了。 常见的型号包括:HC-49US、HC-49XS、HC-49XSMD、HC-49US3和HC-49SSMD等等,这些石英晶振的频率频差等参数各不相同,适用的场合也是不一样的。 依据大家对晶振的掌握,小结出以下内容储存时的常见问题:  1、要考虑到...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 无源 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-07-15 14:13:00
  • 如何提高晶振的抗焊裂性能?这份干货请收下!
  • 石英晶振器件用于各种车载电子设备,例如汽车音频设备、汽车导航系统、胎压监测系统(TPMS)、电动车窗等。作为这些机载电子设备的环境测试,进行了高温和低温之间的重复测试(热循环测试)。尤其是在恶劣和影响生命的环境中使用的石英装置,例如发动机控制和TPMS这需要非常严格的抗热循环性。石英器件安装在印刷电路上带有焊料的电路板。车载石英晶振然而,热循环的重复导致焊料中的裂纹问题接合石英器件和印刷电路板。本文阐述了焊接裂纹产生的机理和防治措施。焊接裂纹产生的机理形成石英器件的陶瓷封装之间的热膨胀系数不同(下文称为“封装”)和印刷电路板。当热循环重复时热膨胀系数导致负载作用在焊接部分上,并在那里产生裂纹...
  • 所属专栏: 其他新品分享 标签: 石英 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-03-08 15:56:00
  • 晶振的振荡电路解析
  • 晶体谐振器就是指用石英材料做成的石英无源晶振,俗称晶振,起到产生频率的作用,具有稳定,抗干扰性能良好的特点,广泛应用于各种电子产品中。晶振具有压电效应,即在晶片两极外加电压后晶体会产生变形,反过来如外力使晶片变形,则两极上金属片又会产生电压。如果给晶片加上适当的交变电压,晶片就会产生谐振(谐振频率与石英斜面倾角等有关系,且频率一定)。晶振利用一种能把电能和机械能相互转化的晶体,在共振的状态下工作可以提供稳定、精确的单频振荡。在通常工作条件下,普通的晶振频率绝对精度可达百万分之五十。利用该特性,晶振可以提供较稳定的脉冲,广泛应用于微芯片的时钟电路里。晶片多为石英半导体材料,外壳用金属封装。晶振...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-02-24 10:10:00
  • 深度好文!电路板上的晶振坏了怎么办
  • 如今的电子科技时代,我们越来越离不开生活中的智能电子产品,尤其是手机,几乎成了每日的必需品。假设你一天都不碰手机,恐怕会有诸多不便。而手机却依赖它,一颗小小不显眼的晶振,决定了整块电路板的"生死"。如果它不运作,整个系统就会瘫痪,在行业中被人们堪比为电路板的心脏。晶振停振:晶振是各板卡的"心跳"发生器,选择好的晶振,保障线路板的经久耐用性。然而难免会碰到晶振停振的问题。晶振的作用就是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,它是时钟电路中最重要的部件。晶振就像个标尺,工作频率不稳定会造成相关设备工作频率不稳定,自然容易出现问题。在实际应用中,遇到晶振停振,要结合实际情况和产品规格。大量晶...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-12-02 09:47:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: